This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:故障排除,少量 RX 产品无输出,如何测试和帮助查找问题?

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636897/bq51020-trouble-shooting-a-small-number-of-our-rx-product-no-output-how-to-test-and-help-find-the-problem

器件型号:BQ51020

您好、Sears,

RX 与 TX 连接以进行测试,我们无法提供稳定的输入源、而且众所周知、RX 的引脚可能没有太多可测试的内存。 我不知道如何找到问题。

下面捕获即时屏幕截图,视频更改无法看到波形。 引脚 V Just Vrect 的,大约为0.6V μ s、而其他引脚几乎为零

I konw a《bqTESLA 无线电源 TX 故障排除指南》、但未找到 RX。 谢谢!

e2e.ti.com/.../trouble-sample.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您在视频中看到的是模拟/数字 Ping。 RX 需要回复 TX 才能开始功率传输。
    查看 V-RECT 处的电压、您应该会看到它超过 UVLO 约2.7V、然后 RX 将回复 TX。 请参阅 TX 故障排除指南的幻灯片6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    谢谢!回答很好。 ,?检查 IC,、因此我们用手重新焊接它,、但 RECT 连接到 OUT),和 TERM 与 CM_ILIM(这两个引脚我们不使用是否可以检查 IC

    这是我们的产品生产

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在提供答案之前、我需要有关您电路的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的善意帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 RX 和 TX 线圈?