This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950能否直接从交流线路运行?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638169/ucc28950-can-the-ucc28950-be-operated-directly-from-the-ac-line

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

通常、在高功率应用中、直流/直流转换器前面有一个 PFC 级。 但是、我计划直接从交流线路使用前面没有 PFC 级的 UCC28950。 如果实施了适当的浪涌电流限制,这是否可能实现?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Catalin

    有趣-通常答案是否定的、因为正如您指出的那样、需要一个 PFC 级来为线路上的负载提供一个合理的功率因数。

    我建议您花一些时间对这个想法建模-在这个部件的网页上有一个瞬态 TINA-TI 模型。 PSFB 与专用 PFC 级的功率因数不匹配、因此这是您应首先查看的内容。
    负载瞬态响应将较差、因为您必须以10Hz 左右的低频关闭反馈环路、并且它上会有明显的电压纹波(可能为10%至20% pp) 因此、您可能需要第二个直流/直流级来消除此纹波-尤其是在设计电池充电器时、这可能会消除不具有 PFC 级的任何好处。

    您还必须考虑、诸如闪电浪涌保护之类的操作将更加困难、因为您没有升压 PFC 输出电容来吸收一些浪涌能量。

    请告诉我您的想法-如果您愿意、请向我发送一些更多应用详细信息。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    此应用是一个输出电压为62的1kW PSU。
    我做了一些数字、糟糕的功率因数会通过整流电容器提供大约21A RMS 的 RMS 电流! 这需要大容量电容器、而且成本太高。 €处理27A RMS 的电容器(留有一定的裕度)的成本约为90 μ F。 几乎与 PFC 相同、因此我似乎需要使用 PFC 级。

    大幅增加整流器的纹波电压(降低电容值)可能(可能...) 可以将 RMS 降低到一些可接受的值、但我担心输入电压纹波对输出电压的影响、因此如果控制器能够处理该影响。 您认为输入电压纹波对输出的影响是什么?

    感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Catalin

    我将假设 PFC 级在两倍工频时具有一些纹波。 该纹波的振幅是 PFC 级输出端电容量和 PSFB 从 PFC 级获取的直流负载电流的函数-±20Vpp 并不常见、如果您希望使用更少的电容、您可以让它更好 它达到±30Vpp。 无论如何-无论它是多少、PSFB 控制环路的带宽都足够高、足以将此纹波衰减到可容忍的水平。 UCC28950 DS 中有一个工作示例、波特图显示、对于大约3.5kHz 的环路穿越频率、120Hz 时的增益(衰减)约为45dB。 如果 在120Hz 频率下 PSFB 的输入端具有30Vpp 纹波、则 PSFB 的输出将衰减45dB 至大约170mVpp。

    此致
    Colin