This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:禁用传感器电压输出

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637429/tps65381a-q1-disabling-sensor-voltage-output

器件型号:TPS65381A-Q1

我在下面绘制的是禁用传感器电压输出的可接受方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    VSOUT1看起来默认处于禁用状态、仅通过 SPI 启用、因此您无需执行任何特殊操作即可禁用它。 但是、如果您想减小泄漏电流、您的连接对我来说似乎是可以的。

    我已在设备专家的帮助下发表了其他评论。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、但我希望无论(意外)软件启用情况如何、都能安全地禁用传感器电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    您配置它的方式不应该也不会有问题、但当您的应用不使用 VSOUT1时、我们有一个稍微不同的建议。 可以将 VSIN、VSOUT1和 VTRACK1悬空(开路)并将 VSFB1接地。 我们在 www.ti.com/.../slva611上提供了应用手册和设计检查清单 、可帮助您仔细检查设计实现。

    如果软件意外启用了 VSOUT1、则使用任一配置都会显示 VSOUT1_UV 故障、因为 VSIN 没有电源(在 GND 情况下、在另一种情况下为浮动)。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Scott