This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:FMEDA 在哪里?

Guru**** 2410510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638053/tps65381a-q1-where-is-the-fmeda

器件型号:TPS65381A-Q1

安全手册(SLVA528B)第5章中规定:

产品数据表包含每个安全机制的详细信息。 FMEDA 注意到这些安全机制的有效性。 系统集成商必须在特定最终用途的背景下全面评估有效性。

我找到了产品数据表 SLVSDJ1A。

在哪里可以找到 TPS65381A-Q1的 FMEDA 来评估安全机制的有效性?
安全手册不包含对 TI 文档的引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurens、

    FMEDA 仅在 NDA 下可用。 请联系您当地的 TI 代表、他们可以帮助您接收 FMEDA 和安全文档。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl、

    感谢您的回答。 我已经签订了 NDA。
    我将在 TI 安全支持论坛上索取相关文档。

    此致、

    Laurens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurens、

    我们对申请流程进行了一些修改。 请通过请求"提供功能安全文档"申请 FMEDA 的访问权限。 "立即申请"功能安全链接、该链接位于 www.ti.com/.../TPS65381A-Q1的产品页面上

    我将在下周初之前跟进 SafeTI 论坛请求。

    此致、
    Scott