This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020以意外的方式工作

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638158/tps63020-tps63020-working-in-a-unexpected-way

器件型号:TPS63020

大家好。 这一次、我尝试使用 TPS63020验证电路。 我遇到以下问题:

-对于任何 VIN 值、VOUT = 7V。

- FB = 1V

-每当我使用示波器测量 FB 电压时,它会在接触探针时发出振铃噪声。

我将使用 TPS63020数据表第12页上的原理图、并尽可能遵循布局指南。

有人已经遇到了这些问题? 我出了什么问题?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不是预期行为。 看起来反馈短路或器件损坏。
    您是否更换了 IC 并再次测试了它?
    您能否分享原理图和布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    您说的对、IC 已损坏。 测试电路后、我发现 GND 和 L2引脚之间存在短路。

    我将重新开始。 如果我发现更多问题、我将进行更新。

    再次感谢您的关注。