This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5107:未使用高侧驱动器、如何连接 HI、HB 和 HS?

Guru**** 2508335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5107, LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638174/lm5107-high-side-driver-not-used-how-to-connect-hi-hb-and-hs

器件型号:LM5107

尊敬的所有人:

我在升压转换器中使用 LM5107和 LM5101AMR MOSFET 驱动器、通过低侧驱动器驱动开关 NMOS。 根本不使用高侧驱动器。 驱动器不时发生故障、似乎内部短路。 LI 与 GND 的连接非常有用、HB 与 VDD 以及 HS 与 GND 的连接也很有帮助。

如果不使用高侧开关、LI、HB 和 HS 的哪种连接最省电且最推荐?

感谢您的回答、提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我是 TI 高功率驱动器产品线的应用工程师 、将负责回答您的问题。 如果您在应用中未使用浮动高侧驱动 器、建议在不使高侧接地基准悬空的配置中端接驱动器引脚。

    请参阅随附的图纸。 在文本中、您提到了 LI 引脚、HB 和 HS;但我假设由于您使用的是低侧驱动器、因此您需要了解 HI 引脚、HB 和 HS。

    正如您在电路中所建议的那样、终止未使用的高侧驱动 器的最佳方法是将 HI 和 HS 引脚接地、并将 HB 连接到 VDD。 不应存在因未端接输入或  HS 和 HB 引脚上的噪声悬空至未知电位而导致高侧驱动器误触发的风险。

    此致、

    Richard Herringe2e.ti.com/.../LM5101A_5F00_Low-Side-Only.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您的快速回复和原理图。

    此致、

    Tim