This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:LM2660的浪涌电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638143/lm2660-the-inrush-current-of-lm2660

器件型号:LM2660

你(们)好


我的客户在 Vin=5V、Vout=-5V 下评估 LM2660。
不过、浪涌电流的流耗为225mA。
如果浪涌电流的时间很短、该器件是否可接受?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    您是要使225mA 浪涌电流的时间缩短吗? 如果是、请通过将 FC 引脚连接到 V+引脚、尝试使用具有80kHz 振荡器频率的较小电容值。

    此致、

    Gavin