This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659036/7 VS TPS659038/9

Guru**** 2770625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638033/tps659037-tps659036-7-vs-tps659038-9

器件型号:TPS659037

大家好、

我对 OTP 有些担心。

TPS6590378和9 被添加 LDOLN、从500us 增加到1000US。 为什么添加它?

客户如何选择 TPS65906/7或 TPS659038/9?

TPS659038/9的序列被插入 GPIO2。 这是针对风扇吗?

此致、

三浦岩崎

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwasaki-San、

    将> TPS6590378和9添加了 LDOLN、从500us 更改为1000US。 为什么添加它?
    为了更好地符合 AM572x 序列要求、我们希望确保 DDR 在 VDDS18V 之前斜降。 因此、我们进行了两项更改:

    1.将 DDR 电源从插槽3移至插槽2
    2.将插槽2 ->插槽3的延迟从500us 增加到1000us

    延迟增加的原因是 DDR 通常在电源轨上具有很大的电容(大于 VDDS18V)、因此其斜降速度会更慢。 因此、我们增加了时间、以确保 DDR 能够在 VDDS18V 开始放电之前进行放电。

    >客户如何选择 TPS65906/7或 TPS659038/9?
    如果您的客户已经在使用 TPS6590376/7、他们可以继续使用它。 如果他们正在开始新设计、或有机会更改 PMIC、我们建议他们使用 TPS6590378/9。

    如果他们尝试在 TPS6590378和 TPS6590379之间进行选择、则应根据所需的性能进行选择。 TPS6590378将 DSPEVE/GPU/iva 与具有4A 功能的 SMPS45组合在一起、并且不使用 SMPS7和 SMPS9、因此它们可以节省电感器/电容器、或将其用于外部负载。 TPS6590379具有用于 DSPEVE、GPU 和 IVA 的独立电源、因此可以达到更高的性能点。

    >插入了 TPS659038/9的序列 GPIO2。 这是针对风扇吗?
    添加了该特性、以防我们需要向 DDR 电源添加外部放电 FET 以使其放电更快。 然后、GPIO_2可与逆变器配合使用、以将 NMOS 从 VDD_DDR 驱动到 GND。 根据我们的测试、这不是满足 DDR 和 VDDS18V 之间的时序要求所必需的、但在需要时、它被添加为备份。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    感谢 您的回复。 它是被实现的。

    此致、

    M.Iwasaki