This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:电源正常连接问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638110/tps54394-power-good-connection-problem

器件型号:TPS54394

大家好、

我对 TPS54394的电源正常连接有一个问题。

在我们的 EVM 中、PG1、PG2通过100k 电阻上拉至 VREG。 我认为这是因为 PG1、PG2最大电压为5.7V。  对吗?

如果我的输入电压为5.5V、我能否通过100k 电阻器将 PG1、PG2直接上拉至 Vin (5.5V)?   

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的 Vin 可以小于5.7V、则可以使用100K 电阻器将 PG 连接到 Vin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vental、

    感谢您的回复。 我做了一个使用 tps54394 EVM 的实验、正如您所说的、我使用100k 电阻器将 PG 连接到 Vin。 得到以下波形。

    1:VIN;2:Vout2;3:VREG;4:PG2。

    Pg2是一个小尖峰、您能告诉我它们为什么是一个尖峰吗? 如果我更改上拉电阻器、尖峰可能会更高? 如果客户希望使用 PG 来实现上电序列控制、则必须考虑尖峰电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请上传您的原理图。
    尝试将 PG1连接到 VREG、并将 Vout 连接到波形。 是否仍然存在尖峰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 EVM 进行测试、PG1连接到 VREG。 没有尖峰。

    但是、客户将 PG1连接到 Vin、最大 Vin 为5.5V。 PG1中存在尖峰。 他们想知道为什么会出现尖峰? 如果上拉电阻器将影响尖峰振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    在 Vin 高于 UVLO 附近之前、器件不会唤醒、内部电源也不准备就绪。 PG FET 将具有高阻抗、因此您将看到尖峰。 相反、如果 PG 上拉至 VREG5或 Vout、则尖峰不存在、因为器件在 UVLO 之前不会有 Vout 或 VREG5。 峰值振幅将取决于 UVLO 之前的 Vin 振幅。 希望它能回答您的问题。