This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:BIN 上拉电阻器值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638293/bq27621-g1-bin--pull-up-resistor-value

器件型号:BQ27621-G1

你(们)好

已通知系统主板应使用1.8Mohm 上拉电阻器连接到 Vdd。

但 EVM 原理图上的上拉电阻为4.7Mohm。

该值不重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    大于1.8M 的值将起作用,但我建议使用1.8M

    谢谢
    Onyx