This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:过流保护(OCP)运行

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637497/tps54531-overcurrent-protection-ocp-operation

器件型号:TPS54531

TPS54531是否会在 OCP 事件期间关断输出(数据表第8.3.9节)? 或者、除非由于集成高侧开关中的热量而发生过热事件(数据表第8.3.11节)、否则输出将保持启用(假设 Vin 不会下降、导致 EN 引脚禁用输出)。

我的负载会改变模式并在不到1ms 的时间内消耗高电流。 输出电压可能会下降、但 TPS54531不会关断并尝试重新启动非常重要。 TINA 瞬态仿真表明我将在9A 左右达到开关/电感器中的峰值电流(Iout 为3A)。 信号"削波"表示它是 SPICE "编码"限制。 数据表显示内部电流限制介于6.3A 和10.5A 之间。

之前的设计迭代使用了不同的(非 TI)器件。 它将关闭并重新启动。 这导致电压监控器芯片复位、从而导致系统复位。 Vout 恢复后,系统将重新启动... 清洗-冲洗-重复!

我希望该负载每小时以这种方式切换1次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OCP 时、它将降低频率、直到 OCP 消失。 因此,当 OCP 消失时,IC 将再次启用,输出将恢复。

     与热保护和 OVP 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "OCP 消失"是否意味着它基本上会关闭输出? 我使用瞬态模型在 TINA 中对此进行了建模。 正如数据表所述、我看到频率降低了2倍、但输出却试图保持上升。

    在另一个(非 TI) SMPS 中、OCP 功能将导致芯片复位。 它将停止行驶一段"冷却"时间、然后重新启动软启动。 同时、输出下降到低于电压监控器复位电压、系统重新启动。

    在 TINA 模型中、TPS54531持续驱动输出、直到大容量电容充电、然后它恢复正常。

    就好像 TPS54531 TINA 模型在为大容量电容器充电时变为恒定电流源、然后在浪涌之后返回到电压源一样。 我可以理解、如果这种高浪涌持续很长时间、开关结温会升高、最终会触发过热保护。

    此外、第8.3.9节讨论了 OCP 期间频率除以1、2、4和8的情况;但是、它并未说明频率始终处于停止状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OCP 消失意味着运行期间没有过流。

    频率将降低但不会停止。 如果  结温升高并触发 OTP (过热保护)、IC 将关闭。

    那么、您将具有多长时间的过流? 电流是多少(OCP)?我将帮助您在工作台上检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当 OCP 仍然工作且输出将下拉时,频率将降低。

    当 IC 触发 OTP 时、IC 将关断。  

    如果 OCP 的时间较长,则 IC 的温度将增加。 此外、二极管和电感器将非常热、甚至会造成损坏。

    e2e.ti.com/.../TPS54531.zipcan 上的详细数据会看到附件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了 TINA 瞬态模型来对此进行仿真。 事件持续1-2毫秒。 我希望每0.5到1小时发生一次、但每天不超过20个事件。

    在我看来、OCP 将开始限制频率/输出电流、但 IC 仅在过流情况持续时间足够长、无法升高开关结温、从而导致 OTP 事件时才会关闭。

    您是否有任何数据/经验可以说、每天发生20次的1-2毫秒 OCP 是否会导致性能下降? WEBENCH 计算和热模型表明、在+40摄氏度和3A 输出时、我的温度裕度为50至60摄氏度、最高可达 Tj (+150摄氏度)。

    我愿意接受您的答案作为意见、或者最好是有教育的猜测。 当然、我们将在发布此设计之前对此进行测试。 我想回答这样一个问题:" IC 是否会保持开启、而高电流的短暂突发几乎不会影响热性能?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 OCP 不 会导致性能下降。 仅在1-2ms OCP 内、IC 正常。

    对于 WEBENCH、在75mm*75mm 标准 PCB 中、电流为3A 时、40C 的温度会升高。 如果您的电路板小于此电路板、则会增加更多度数。

     当 IC 保持导通时、高电流的短暂突发不会因低频率而影响热性能批次