This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 300W PCI-Express OR-ing 和电流限制解决方案

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24740, LM5050-1, TPS2412, TPS24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637034/300w-pci-express-or-ing-and-current-limit-solution

主题中讨论的其他器件:TPS24740LM5050-1TPS2412TPS24770

您是否有适用于300W PCI-Express 输入级的解决方案?

300W PCI 输入级分为3个输入、分别为12V、150W、75W 和66W。

我们的客户希望集成这3个输入、他们希望获得290W 的功率。

我们认为 OR-ing 和电流限制解决方案适用于此概念。 你有解决方案吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您发表问题、让我尽快回到这个问题上。
    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、

    感谢你的答复。
    进展如何? 你有解决方案吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    TPS24740 在同一器件上支持 ORing 和热插拔控制(电流限制)。

    其中三个适用于以下配置中的12V PCI Express 应用。

    或->热插拔|

                               |

    或-->热插拔|--> 加载

                               |

    或->热插拔 |

    但是、另一种方法是将 ORing 控制和热插拔控制分开、如下所示。

    如果需要超过16V 的电压支持、或者 TPS2412可用于高达16V 的电压、则 LM5050-1是理想之选。

    对于热插拔、可 使用 TPS24770。

    或->|

                |

    或--> | -->热插拔-->负载

                |

    或->|  

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、

    感谢你的答复。
    我认为该解决方案需要恒定电流限制功能。
    每个12V 线路的电压电平不同、并且可能会有大电流从一条线路流出。 在这种情况下、该线路电压电平会下降、并开始从其他线路流出电流。
    最后、我们必须获得300W 功率。

    在上述操作中、如果通过电流限制检测关闭热插拔 FET、我们将无法获得全功率。

    您对此有何看法?
    如果正确、我认为我们无法使用您的热插拔解决方案。

    您是否有300W PCI 功率输入级的构成示例?

    此致、
    Kohei Sasaki