This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:导入校准数据并将其写入 DF

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637984/bqstudio-import-and-write-calibration-data-into-df

器件型号:BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z610、使用 bqStudio 1.3.76、我已将 DF 数据导出到.gg 文件。 在量产系列中、这些数据应该是要在新的 BQ28Z610中上传的参考数据。 但是、当我导入数据以将其刷写到新的 BQ28Z610中时、gg 文件中的校准数据不会导入到校准部分中。 是否通过导入文件阻止更改校准数据? 如何从"配置良好的 BQ28Z610"导出数据开始设置 DF 数据的黄金映像? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Maurizio
    您的 bqstudio 必须设置为保留校准参数、从而防止在文件导入期间进行更新。 转至 bqstudio-.windows->preferences->datamemory->import。 然后从要保留的类名中删除校准。

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、现在导入命令将上传所有数据。 Maurizio