This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:实际测试数据

Guru**** 2410020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636449/bq24171-actual-test-data

器件型号:BQ24171

您好!

我们收到了客户关于 bq24171的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-您能否提供 VFB_reg 和 Ivfb 的实际测试数据?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    您正在寻找哪种类型的数据? 最小/最大还是直方图?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 它们需要标准差3 Σ 的数据。 请提供。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、浪涌问题、但您能否在本周二之前向我们提供数据? 最小值/最大值数据也是可接受的。 如果您给我们反馈、我们将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我知道。
    以下是3 Σ 中的 VFB_REG 数据:
    2.1 ->最小值:2.0914V、最大值:2.105555V
    2.05 ->最小值:2.0421V、最大值:2.0560V
    2.025 ->最小值:2.0171V、最大值:2.0310V

    对于 IVFB、有几种模式可用于测量此泄漏电流、该数据为6 sigma:
    充电使能->典型值:0.3555nA、最大值:7.8769nA
    充电禁用->典型值:0.2843nA、最大值:9.9680nA
    快速充电->典型值:0.2483nA、最大值:7.2737nA
    睡眠->典型值:0.1755nA、最大值:3.3159nA

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 您的数据的温度范围是多少?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次打扰你。 他们有几件事需要确保。

    -您的数据的温度范围是多少?
    -您的数据中包含多少个批次和样本数(N)?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tateo、

    温度范围为-40C 至125C、在完全特性化期间测试了30个器件。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。  30个器件中包含多少批次?

    此致、

    tateo