This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:LM5166X 的故障分析

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638100/lm5166-failure-analysis-of-lm5166x

器件型号:LM5166

我们在使用36V 电池(42V 充满电)的无刷电机控制器设计中实现了 LM5166X。  LM5166X 的5V 输出最多消耗100mA、但在 Webench 中、我指定了500mA 以满足未来需求。  请参阅下面的原理图(基本上直接从 Webench 获取)。  请注意、我们当前未使用 C35或 C36。 它们只是占位符。  

我们已针对这一新设计创建了12篇首批文章。 所有测试最初都正常。  一个测试在我们的制造中正常、但当它到达我们的客户时、它未正确加电。  客户报告了嗡嗡声、 并在5V 线路上测量了大约3欧姆的输出电阻(表示短路)。  此外、仅在1.5V 左右测量通电时的5V 线路。  我不确定短路是在 LM5166X 内部还是在系统中的其他位置、但想问短路是内部短路是什么导致它以这种方式失败?  我的原理图中的所有内容是否都正常?  嗡嗡声是否能让人了解到可能发生了什么错误?

如有任何建议,请提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想直接向我发送文件?  David.Baba@ti.com

    谢谢。

    David。