This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970过充和过放电电压

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638127/bq2970-bq2970-overcharge-and-overdischarge-voltage

器件型号:BQ2970

尊敬的 TI 专家:

我们的客户正在寻找具有更高放电电压的 DW01A 替代产品。

DW01A 保护锂离子 在2.40V 过放电时、并在3.0V 时释放过放电。

他们正在寻找类似的功能、但在诸如2.70V 的较高电压下提供过放电保护、并在3.2V 或更高电压下释放。

我发现 TI 具有 BQ2972。 该器件是否具有过放电检测和过放电释放?

如果是、我是否可以知道该规范是什么?

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请告诉我、
    请参阅数据表第4页的器件配置表。 目前没有定义的2.7V 配置、但在2.8V 时有多种配置。 用于恢复的 UVP 迟滞固定为100mV 标称值、因此不符合所需的3.2V 电压、请参阅过放电说明以了解恢复。

    2.7V 在器件的 UVP 可能性范围内、如果您有兴趣、请联系您的 TI 代表、了解新配置的可能性。