This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:检测到 UV 功能后 PACK+/-保持电压

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638131/bq76940evm-pack---remain-voltage-after-uv-function-detected

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好!

欢迎! 我想知道有关 bq76940EVM 的行为。

1. BATT+/-:38V 电源

2、PACK+/-:带电气负载、显示6.68V (-->我是否可以知道为什么保持该特定电压?)

3.使用 bq769x0评估软件启用 CHG_ON/DSG_ON、Pack +/-、输出电压为38V

4.调节电池+/-电压低于30V、启用 UV 位、电池组+/-保持在大约5.23V  

有关这一点的问题:

a.为什么在启用 DSG_ON/CHG_ON 之前存在6.68V?

b:禁用 DSG_ON/CHG_ON 时、是否可以将电压调节为0V?

C.谁可以调整 OV/UV 电压范围?  

再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    您在错误的论坛上发帖。 监控和保护团队的一些成员将对此做出响应。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    当 DSG 和 CHG 都关断时、CHG 会下拉栅极、并通过电阻器网络下拉 PACK-引脚。 PACK 端子上的电压结果、它会为 CHG 引脚生成分压器、如果 CHG 引脚能够拉至足够低的电平、则 LOAD_LEGent 位将清零。
    当系统运行并进入 UV 时、DSG 关闭、但 CHG 保持开启状态。 CHG 不会被下拉、而是会导通、而不是拉低 PACK、电阻器网络往往会将 PACK 上推至 CHG 电压。 任何外部负载(包括来自仪器的负载)都将通过 CHG 引脚形成分压器。 由于 CHG 尝试保持较高的电压、因此您使用负载测量的电压将会更低。
    通过移除 bq76940数据表图7-3中的 R1 1M 电阻、应该可以通过 CHG 引脚阻止 PACK-的下拉。 R8。 然后、CHG FET 关断将仅来自数据表图的 R2或 EVM 的 R9。
    OV 和 UV 阈值由寄存器0x09和0x0A 设置、请参阅数据表。