This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 客户使用辅助电源供电、但是没有输出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636893/the-customer-use-the-auxiliary-power-to-power-supply-however-there-is-no-output

器件型号:TPS23756

 ,先生你(们)好

现在、客户正在使用我们的 TPS23756执行 AP 项目、存在问题、客户使用辅助电源供电、但没有输出、输出已断电、 连接到变压器这是一个 MOSFET 高温、请帮助分析、附件是原理图、感谢 youe2e.ti.com/.../pdm_2D00_15w-v100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    要澄清您的问题:
    当使用辅助输入且初级侧 FET 变得很热时、您的客户无法获得输出(5V、3A)。 是这样吗?

    我可以查看您的原理图、下周再见。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    VDD 和 VDD1需要连接在一起、以便辅助电压输入可以通过 VDD 为 PD 控制器供电。

    有关 PoE ORing 选项的更多信息、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slva306a.pdf

    谢谢、
    Thomas A.