This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:输出为24V 的 PoE 电源

Guru**** 2570165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636848/tps23753a-poe-supply-with-24v-output

器件型号:TPS23753A

我们将 TPS23573A 与 POE13P-24L 搭配使用、并将简单整流器用于24VDC 输出。  电源输入电流消耗开始增加到45Vin 以上、从而导致输出整流器二极管发热。  您是否已使用此输出配置对24V 的环路补偿值进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    根据我尝试寻找的结果、我们没有测试该特定配置(13W、24V 输出、隔离式、二极管整流、TPS23753A)。 我可以与团队合作伙伴进行核实、看看我们是否可以为您提供一些帮助。

    如果您不介意、可以发布您的原理图吗? 您也可以将其秘密发送给我。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我对原理图没有任何意见。 至于初级侧 FET 加热、我将确保您的 FET 具有足够低的栅极电容、并且您的压摆率足够快、能够降低功耗。 在下面提到的应用手册中、我们使用更小的(1.4A 至4.1A)、但更快速的 FET (更小的栅极电荷、更快的导通/关断时间):FDC2512 (www.onsemi.com/.../FDC2512-D.pdf) 、同时使用更小的栅极电阻器。

    我们没有任何13W、24V 输出 PoE 设计、但我可以做的最重要的是查看以下应用手册 :www.ti.com/.../slva305c.pdf

    这是使用 TPS23753A 设计反激式器件的综合指南。

    谢谢、
    Thomas A.