This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638028/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110

您好!

我尝试在10节镍氢电池上使用 BQ34110、为此、我遵循了《CEDV 数据收集指南》(SLUUB45A)。

我向您发送了数据日志和配置文件、并从您那里收到了不同的文件:GPC_CEDV 和 OCV11。

在 GPC_CEDV 文件中、有10个参数:

EMF 1322
EDVC0 425
EDVC1 0
EDVR1 1.
EDVR0 76
EDVT0 3373
EDVTC 9.
VOC75 13000
VOC50 12730
VOC25 12380

在.gg 文件中、我将参数设置为:

"电量监测"、"CEDV 曲线"、"EMF"、"1322"、"-"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"C0"、"425"、"-"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"R0"、"76"、"-"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"T0"、"3373"、"-"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"R1"、"1"、"-"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"TC"、"9"、"-"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"C1"、"0"、"-"

在.gg 文件的哪一行上、我必须放置3个参数:

VOC75 13000  
VOC50 12730  
VOC25 12380

在 OCV11文件中、有11个参数

SoC、% OCV、mV
0     1001.
101221.    
20   1250
30   1266
40   1274
50   1281
60   1286
70   1291
80   1301
90   1329
100  1400

 在.gg 文件的哪一行上、我必须将11个参数放在上面、它是否位于:

"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压0% DOD"、"1400"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压10% DOD"、"1329"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压20% DOD"、"1301"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压30% DOD"、"1291"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压40% DOD"、"1286"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压50% DOD"、"1281"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压60% DOD"、"1274"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压70% DOD"、"1266"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压80% DOD"、"1250"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压90% DOD"、"1221"、"mV"
"电量监测"、"CEDV 曲线"、"电压100% DOD"、"1001"、"mV"

感谢你的帮助

此致

塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Serge
    请忽略

    VOC75 13000
    VOC50 12730
    VOC25 12380

    这些适用于 CEDV 监测计。 您的监测计是 CEDV+监测计、不需要这些监测计。
    谢谢
    Onyx