This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637658/bq24075t

主题中讨论的其他器件:BQ24075TBQ24075

在 pins10和11 (out)上、我们可以从"BQ24075TRGTR"获得的最大输出电流是多少。

我们需要超过1.5安培。

我们需要知道电池连接到引脚2和引脚3时的输出电流(电池规格为3.7V、5200mAh)

我们是否可以通过任何方式保留芯片"BQ24075TRGTR "并添加电容器或任何其他组件、以便在引脚10和引脚11 (OUT)上获得超过1.5安培的电流?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    存在电池并放电时的最大输出电流为5A。 当这种情况发生时、您将进入补充模式、电池将提供所需的电流以及来自输入的1.5A 电流。 如果电池不存在或深度放电、最大输出电流将为1.5A。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如何配置 BQ24075T 以提供超过1.5A 的电流?
    更改电阻器 ISET 和 ILIM 值是否有帮助?

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    ILIM 处理设置进入 bq24075的最大输入电流、而 ISET 处理最大充电电流。 进入电池的最大充电电流为1.5A。 如果您将 ILIM 设置为1.5A、ISET 设置为1A、则只要负载<= 500mA、您仍可以在为电池充电的同时为负载供电。 如果负载高于500mA 但低于1.5A、则可以为负载供电、但充电器 IC 会自动降低充电电流。 如果您的负载需要超过1.5A 的电流、IC 仍能够在高达5A 的 OUT 引脚上提供此电流。 在这种情况下、所有输入电流将流向负载、以及来自电池的电流。 只要电池能够提供电流、您就会对电池放电。

    此致、
    Sharafadeen Raheem