This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:DSG FET 在睡眠模式下的作用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636776/bq30z554-r1-the-action-of-dsg-fet-in-sleep-mode

器件型号:BQ30Z554-R1

您好、先生、

 数据表第9页中找到。 在睡眠模式激活期间,DSG FET 可以打开或关闭,但在 TRM 第41页中,DSG 将  在进入 睡眠模式后关闭。 那么、DSG 在睡眠模式下的状态是什么?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 CT
    放电 FET 在进入睡眠状态时保持开启状态、以便在连接负载时使负载放电。 充电 FET 是可以配置为保持关闭的值。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    TRM 第41页。 "DSG 将在进入睡眠模式后关闭"是指?

    谢谢你
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 CT。
    我更倾向于相信 TRM 的说法、即放电 FET 已关闭。 您能否在您的板上查看此内容、并请告诉我结果? 我目前没有 EVM 可以对其进行测试

    谢谢
    Onyx。