This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:设置电流限制

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51003, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638146/bq24040-setting-current-limit

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ51003BQ51013B

您好!  

我在我的设计中使用 BQ24040电池充电器实现530mA 的输出。 IC 的输入来自 BQ51003、电流为5V 和500mA。

因此、为了将输入电流限制设置为500mA、我需要将 ISET2设置为高电平。 对吗?

为了将其设置为高电平、我在电路板上添加了一个焊接桥、其中一个引脚连接到 BQ24040的 OUT 引脚、另一个引脚连接到 GND。

设计上述方法是否可行且正确?

此外、是否可以在 OUT 引脚上获取530mA 的电流、而我提供500mA 的输入? 因为它只是一个线性充电器。

提前感谢您。

此致、

斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于线性充电器、输入电流将等于输出电流、如果您正在设计530mA 充电电流、则输入需要相同。
    bq51013B 将提供高达1A 的输出电流。