This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:bq27520 /已过滤 RM 变化、无负载

Guru**** 2562210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638156/bq27520-g4-bq27520-filtered-rm-change-without-no-load

器件型号:BQ27520-G4

您好!

现在客户在其测试板上评估 bq27520、然后他们可以看到 RM 在没有负载的情况下发生变化。 在未过滤的 RM 下、它们不会下降、但希望使用平滑功能。 那么、让我提出以下问题。

  1. 请告诉我、为什么在没有此类空载条件下 RM 会降低?
  2. 我们能否通过启用或禁用任何功能来防止此已过滤 RM 下降?

e2e.ti.com/.../bq27520-RM-with-no-load.xlsx

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    平滑功能用于 SOC。 REM CAP 和 FCC 通过数学方式进行操作、以防止 SOC 跳转。 因此、如果他们需要查看 rem 电容器、则需要真正的未过滤值。
    过滤 FCC 和过滤 Rem 电容器不应用于客户执行任何操作。

    谢谢
    Onyx