This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24006:温度范围混乱、信息丢失

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24004, BQ24006, BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637049/bq24006-confusion-in-temperature-ranges-and-missed-info

器件型号:BQ24006
主题中讨论的其他器件:BQ24004BQ24005

尊敬的所有人:

我的一位客户发现 DS 中存在以下差异、这会引起混淆:

1)在数据表 SLUS476F 中、(bq24004/24005/24006)第2页中、规定了建议的工作结温范围为-40至 125'C

在同一数据表中、封装选项附录1的"工作温度"一列是 bq24004/bq24006器件的温度范围为0至70'C、bq24005器件的温度范围为-20至70'C。

IC 的建议工作温度范围是多少? 这两个部分似乎不同意。

 

2) 2)为安全起见、在温度低于0'C 时不要为锂离子电池充电至关重要、因此需要 APG/THERM 输入。

APG/THERM 输入阈值电压特性仅在低至0'C 时指定

 如果热敏电阻和 IC 均处于-20'C 温度、是否保证 IC 不会为电池充电?

3) 3)什么定义了-40和0'C 之间的 IC 性能?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议的工作温度范围是-40C 至125°C 的结温范围、第2页的说明是正确的。 需要查看封装选项附录中的信息、我们将对此进行研究。 APG/THERM 输入特性低至0C,可精确控制充电温度范围1.498V +/-1.2%。 随着 NTC 越来越低、电压将增加到超过该值、即使容差增加、电荷也将保持禁用状态。