This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:将 TPS3422与触控开关配合使用来为系统加电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, TPS3421, TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638078/tps3422-using-tps3422-with-tactile-switch-to-power-on-the-system

器件型号:TPS3422
主题中讨论的其他器件: TPS3421TPS3420

您好!

我计划使用触控开关来打开和关闭电路。 我没有使用任何微控制器。 可以使用 TPS3422打开和关闭系统。  

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    餐前小吃

    是的、我们的任何按钮控制器都非常适合此应用。 其中包括我们的单按钮控制器 TPS3422以及双按钮控制器 TPS3420和 TPS3421。 此外、如果您需要额外的灵活性(特定复位延迟、电压监控、按钮控制器所没有的任何额外功能)、您可以使用任何具有"手动复位"功能的监控器、并使用"/MR"引脚实现外部按钮。 对于具有手动复位(/MR)的器件、只需将/MR 引脚拉至低电平即可复位输出。

    希望这能解答您的问题!

    Michael