This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 强大的电源管理

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637893/robust-power-managment

尊敬的:

我在叉车的输入侧有+28V 电压。 在输出侧、我有一个功耗为150mA 的+3.3V MCU。 我有大约1、000、000、000个断电周期。 能不能有人告诉我一个强大的电路、可以实现 LDO 直流/直流转换器等功能。
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    您已经有了正确的一般想法。 为了节省电力、您可能需要使用直流/直流来降低电压。 为了为 MCU 提供一个"干净"的电源轨、您可以使用一个 LDO 来跟踪直流/直流、这样 PSRR 可减少 MCU 电源轨上的任何纹波。

    我们有多种资源可帮助您缩小产品系列、以便为您的应用选择最佳器件;但是、所有工具都需要更多有关您的应用的知识。 例如、我们提供了参数搜索功能、可帮助您在选择中间轨后为应用选择最佳 LDO (ti.com/ldo)。

    我们还有许多参考设计、可用于获取有关如何解决您的应用需求的想法(www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp)

    非常尊重、
    Ryan