This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:电池过度充电问题

Guru**** 2770875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637397/bq24133-battery-overcharge-problem

器件型号:BQ24133

尊敬的支持团队:  

我使用的是 BQ24133电池充电器、我仅使用单节锂离子电池、随附了原理图。 但在4.2V 之后、它会继续充电、甚至高达4.7V。  您能不能说什么部件出错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GoR、

    您是否在 SRP/SRN 布线上使用了与感测电阻器的开尔文连接? 确保没有电流流经这些走线、因为它会产生压降并测量错误的值。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Steven、

    我想这不是开尔文连接、请找到所附的布局。 阻抗电阻器就在箭头下方。

    是否有任何方法可以更改感应电阻器值以进行修复?

    您能否建议一种方法来测量通过这些布线的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GoR、

    只需更改感应电阻器、就无法快速解决该问题。 问题是、通过 SRN 引脚到达充电器的电压不代表正确的电池电压。

    路由 SRP 和 SRN 的最佳方法是使用小迹线并将其直接连接到感测电阻。 不要让任何高电流流经这些走线、这就是我们所说的开尔文连接。 您可以查看第30页和第31页上的数据表、了解我们的布局指南。 图24显示了如何连接 SRP 和 SRN。

    此致、
    Steven