This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:测量的环路反馈不同于 SLUC263C

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637656/tps40422-the-measured-loop-feedback-is-different-to-sluc263c

器件型号:TPS40422

我们尝试根据 SLUC263C 调整 TPS40422的环路反馈。 但是、我们测量的 FCO 接近20kHz、但在表中为71KHz。

我们尝试 将20欧姆电阻器放置在红色圆圈中、以测量环路反馈、两次。 结果相同。 它是测量它的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingkun、您好!

    您能否将完整的原理图和波特图测试结果发送到?

    谢谢