This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS826711:TPS826711:轻负载时纹波过高

Guru**** 2813775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS826711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637901/tps826711-tps826711-ripple-too-high-at-light-load

器件型号:TPS826711

大家好、

为同事发布。 我们发现 TPS826711在轻负载时的纹波过高。 是否可以添加一些额外的输出电容来减少这种情况? 在担心稳定性之前、我们可以添加的最大值是多少?

我们可以使用滤波器来减少纹波的任何建议吗?

感谢您的帮助、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    D/S 会在第6页量化这一点、并在第14页上对此进行详细讨论。

    您能否分享测量的纹波、工作条件和纹波目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉重复帖子-这之前不接受回复。

    Chris -测量的纹波不超过预期值。 测得的纹波接近10mVpp。 该问题是产品规格的后期增补。

    理想情况下、当 ILOAD > 10mA 时、我们希望将 TPS826711的纹波电压降至20mVpp 以下。 对于电源上的 IC、我们已经必须向系统添加额外的大容量电容、总计为6.9uF。 我们知道这超出了建议的输出电容、但希望了解以下内容:

    如果大容量电容过高、我们应该预期会出现什么不稳定性?
    降低目标纹波的其他解决方案想法。
    有助于我们实现目标的任何潜在 P2P 兼容模块
    谢谢-

    Emily Guthrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emily、

    实现更低纹波的一种方法是在强制 PWM 模式下运行。 效率将略低于 PFM/PWM 模式。 这是否适合您的应用?

    在负载阶跃期间、不稳定最为明显。 您可能会在输出电压中看到一些振铃。

    没有引脚对引脚选项。 有时使用铁氧体磁珠来降低纹波。 在负载电流较低的情况下、RC 滤波器也可能起作用。