This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:充电控制器问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637844/bq24650evm-639-charge-controller-questions

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

我只是对 BQ24650模块的工作原理有一些基本的问题。 首先、我对 MPPT 的功能有点困惑。 在网站上、MPPT "自动降低充电电流、从而保持最大功率点以实现最大效率"。 我感到困惑、因为我认为电流是充电中的重要因素、而不是电压(只要您满足最小电压值)。 那么、您为什么要降低电流以增加电压? 它还提到充电控制器使用 MPPT 来调节流入控制器的电流和电压、并使用 PWM 来调节从控制器流入电池的电流和电压。 为什么进入控制器的电流和电压值很重要...不是降低电压和增加电流、然后使用 PWM 为电池充电的关键?

我知道这些都是很多问题、因此我能得到的任何答案都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入源不足以支持系统负载和全快速充电电流时、使用 MPPT。 在这种情况下、充电电流会降低、以确保系统负载获得足够的电流。

    这可防止输入电压下降。 由于 bq24650是降压充电器、因此输入电压应>输出电压。

    输入电压应足够高、以便降压转换器正常工作。