This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:最大和最小输出频率

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184550/ucc21225a-max-and-min-output-frequency

器件型号:UCC21225A

你(们)好。  

客户需要知道 UCC21225A 的输入和输出频率范围。  

最大和最小频率是多少?

BRS、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    这个问题没有直接的答案。

    最大开关频率受电容负载、串联栅极电阻器、频率和工作电压产生的功率耗散的限制。 数据表中提供了有关如何计算功率耗散的信息、并且只要它低于器件的最大功率处理能力、就可以使用该组合。

    如果提供电源、器件可在直流电下运行。

    此致、

    Don