This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:设计帮助

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, TPS25982, LM5117, LMP8646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183623/lm5146-design-help

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: TPS25982LM5117LMP8646

大家好、  

客户要求为使用 LM5146的电路板提供输入保护。

它们的应用具有200W 的功率限制、但由于使用不同的电池设置、电压可能在10V 至60V 之间变化。

保险丝的问题在于、低电流额定值对12V 电池的限制过大、但高电流限值对于较高的24V 和48V 电池来说很危险、因为额定功率太高。 请参阅以下更多信息:

200W @ 12V =~16A

200W @ 48V =~4A

48V @ 16A =>700W

 TPS25982或类似的电子保险丝是否有帮助? 您可以推荐其他解决方案吗?

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好

    我认为 TPS25982可以正常工作。  可能是某种 FET 电路、它会感应输入电压、然后进行调节  

    TPS25982的电流限制。

    我会将此分配给一位经验丰富的同事、看看我们是否可以提供进一步的帮助。

    Frank D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    请注意、TPS 器件的额定电压仅为24V、因此不足以支持您的48V 输入。

    对于恒定功率(CP)限制电路、请查看本文、该文章使用 LM5117 (Vin-max = 65V)及其 CM 输出。 VIN 的前馈电阻器可用于实现恒定功率特性。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-power-constant-voltage-regulating-buck-converter

    如果您更喜欢使用 LM5146 (Vin-max = 100V)、则可以使用具有分流器和限流器 IC 的 CC 电路来代替 LM5117的 CM 引脚功能。 查看 LMP8646产品文件夹中有关此功能的应用手册。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    谢谢你。 我有一个后续问题。 根据文章、在新的电路布局中、它不是仅使用两个反馈电阻器、而是为恒定电压添加电压基准、在客户的情况下、它们必须使用 LMP8646来实现恒定电流。

    如果反馈电阻器布置足以设置输出电压、您是否愿意解释为什么需要电压基准? 否则、RFF 会对输出电压产生太大的影响吗?

    此外、RFF 从 Vout 变为 LMP8646的输出、使其与 LM5117 CP 电路类似?

    再次感谢、

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    RFF 可以来自 Vin、以在此处获取 CP 特性(以便随着 Vin 增大有效地降低 CC 设定点)。 另请查看应用手册 SNVA829。 您需要 FB 电阻器来实现恒定输出电压和环路补偿组件。 LMP8646是一种在达到 CC 时将电流注入 FB 并降低 VOUT 的便捷方法(它具有串联二极管、因此在 CV 模式下可有效断开)。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    你好。  

    为了澄清一下、提到的"Vin"是指 LMP8646器件的+IN、对吧? 那么、一侧转到 LM5146的反馈、另一侧转到 LMP8646的+IN? 然后、它将与 LMP8646的 Rsense 电阻器并联。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    如果您需要恒定功率、则需要稳压器的输入电源轨(VIN)提供前馈(以便随着 VIN 的增加减小 CC 设定点)。

    --

    Tim