This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1

Guru**** 2813085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184590/lm5146-q1-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1

您好!

我们在电路板中实现了以下电路。 当输出为14.75V 和2mA 时、从输入汲取的实际电流为60mA、电压为48V。 从输入端汲取的电流是否应如此高?

谢谢、此致、

Sankalp Shembekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sankalp、

    是的、它听起来有点高、很可能是由于电感器磁芯损耗(可能与高电感器纹波电流有关)。 此外、检查 FET Qg。

    这里的额定输出电流是多少? 如果电流相对较低、小于5A、请考虑使用转换器(具有集成 FET)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、满负载为7A (额定输出电流)且 FET Qg 为59nC 时的电感器电流纹波1.7A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用更低的 QG FET -这肯定会有所帮助。 如果您需要 FET 建议、请告诉我。