This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886EVM:如何测试 USB CDP 模式

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184616/bq25886evm-how-do-i-test-usb-cdp-mode

器件型号:BQ25886EVM

您好、林红、

我的线程已锁定。

此问题未解决。 因此、我想重新打开并提出一些问题。

(+) BQ25886EVM:D+输入电流限制、D-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

如何测试该器件在 USB CDP 模式下是否工作良好?

例如、我可以在笔记本电脑上测试哪种类型的 USB 端口? 或者、我希望您对其进行测试并向我展示其工作原理。

我们的客户很长时间都在等待您的反馈。

请帮帮我们。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    USB BC1.2规范可从 电池充电 v1.2规范和适配器协议| USB-IF 上下载。 它提供了 CDP 端口的详细信息。

    对于测试、您可以使用示波器在施加 VBUS 时监控 D+/D-线路。  您将看到 CDP 的正确脉冲、但充电器正在等待 USB 端口的响应。  如果未收到响应、则充电器会降至 SDP。  只有少数旧笔记本电脑具有 CDP 端口(通常旁边带有闪电)。  遗憾的是、在充电器预期的时间范围内、提供响应脉冲的端口数量较少、因此电荷会降至 SDP。   

    此致、

    Jeff