This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:用于 TLC59208FIPWR-GP 的 Linux 驱动程序

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59208F, TLC591XXSW-LINUX, TLC59116, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183513/tlc59208f-linux-driver-for-tlc59208fipwr-gp

器件型号:TLC59208F
主题中讨论的其他器件: TLC591XXSW-LinuxTLC59116TLC59108

各位专家:

我们的客户 想知道是否有用于 TLC59208FIPWR-GP 的 Linux 驱动程序。 请在有可用时分享。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在24小时内回复您。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我理解、并将等待您的更新。 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    抱歉。 我们不为  TLC59208F 提供 Linux 驱动程序。

    您可以参阅 TLC591XXSW-Linux (TLC591XXSW-Linux 驱动程序或库| TI.com)、该驱动程序专为 TLC59116和 TLC59108而设计(这些器件类似于 TLC59208F)。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我们的客户表示他一定会尝试使用 LED-tlc591xx.c 驱动程序。

     他还有一个问题。 与 TLC59108相比、您是否对支持 TLC59208F 可能需要的自适应能力有任何建议?

    谢谢、此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    可能的软件自适应包括:

    • I2C 总线地址
    • 寄存器差异、例如 IREF、EFLAG 和 WDT 函数

    此致、

    Steven