This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何使用 BQ28Z610EVM-532和放大器配置2节电池组;发出命令以在 bqStudio 中读取容量

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ28Z610EVM-532, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184726/bq28z610-how-to-configure-a-battery-pack-of-2s-with-bq28z610evm-532-issue-to-read-capacity-in-bqstudio

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件:EV2400、、 、BQSTUDIO

您好、TI、

我使用 BQ28Z610EVM-532、EV2400评估电池组。

电池组参数:

  标称电压- 7.4V  

  充电电压- 8.4V

  容量为1200mAh  

电池组具有内置短路保护功能(charg FET 和 discharg FET)、两 节 LI UF553450Z 电池串联连接、如下图所示。 它只有3个电池连接、分别是用于温度测量的 PACK+、PACK-和 TH。  

EMV 板上的物理连接:

1. PACK+连接 到2P  

2.PACK-连接 至1N  

3.未连接到1P

bq28z610很好地被 BqStudio 检测到。 当电阻器连接到 EMV 板上的 PACK+和 PACK-时、还会显示"放电"状态、也可以读取放电电流。 但是、剩余电量和完全充电电量始终为0、充电或放电期间"相对充电状态"始终为100%。

BQStudio 上的配置:

1) DA 位0设置为1 (否则电压将降至3.7、即一节电池的电压)

2)电量监测配置:

 EMV 板是否可以与类似的电池组一起使用?(只有两个连接)由于我无法从电池组连接到 EMV 板上的1P,我是否需要将其短接至2P 并假设它是单节电池组? 如何正确配置软件以读取容量和充电状态?

感谢您提前回复

此致、

直径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dian:

    bq28z610专用于提供每节电池连接的场合。 保护功能基于电池单元、如果没有1P、则很可能会混淆。

    电池组顶部的电量监测计、如 bq34z100-G! 可能是更好的选择