主题中讨论的其他部件:EV2400、、 、BQSTUDIO
您好、TI、
我使用 BQ28Z610EVM-532、EV2400评估电池组。
电池组参数:
标称电压- 7.4V
充电电压- 8.4V
容量为1200mAh
电池组具有内置短路保护功能(charg FET 和 discharg FET)、两 节 LI UF553450Z 电池串联连接、如下图所示。 它只有3个电池连接、分别是用于温度测量的 PACK+、PACK-和 TH。

EMV 板上的物理连接:
1. PACK+连接 到2P
2.PACK-连接 至1N
3.未连接到1P
bq28z610很好地被 BqStudio 检测到。 当电阻器连接到 EMV 板上的 PACK+和 PACK-时、还会显示"放电"状态、也可以读取放电电流。 但是、剩余电量和完全充电电量始终为0、充电或放电期间"相对充电状态"始终为100%。

BQStudio 上的配置:
1) DA 位0设置为1 (否则电压将降至3.7、即一节电池的电压)
2)电量监测配置:

EMV 板是否可以与类似的电池组一起使用?(只有两个连接)由于我无法从电池组连接到 EMV 板上的1P,我是否需要将其短接至2P 并假设它是单节电池组? 如何正确配置软件以读取容量和充电状态?
感谢您提前回复
此致、
直径