This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:TPS51215A VID0和 VID1被设定为低电平时的输出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184669/tps51215a-output-with-tps51215a-vid0-and-vid1-set-low

器件型号:TPS51215A

您好!

我下载了 PSpice 瞬态模型并尝试使用 SIM。
我认为、如果 TPS51215A 的 V0Pin 被设定为0V 以外的电压、并且 VID0Pin 和 VID1Pin 被设定为低电平、0V 以外的电压将被输出至 Vout。
使用 TPS51215A PSpice 瞬态模型、当 V0引脚被设定为0V 以外的电压并且 VID0Pin 和 VID1Pin 被设定为低电平并且 SIM 被执行时、0V 被输出至 Vout。
这是否是 PSpice 瞬态模型的规格问题?
或者 TPS51215A 的运行方式是否与此类似?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    根据有关 VID 控制的 TPS51215A 数据表部分、VID = 00固定为0V