This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:没有电池就无法正常工作。

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708, EV2400, BQSTUDIO, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735955/bq25708-can-not-make-it-work-without-battery

器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOBQ25700A

大家好。

我在 BQ25708设计中遇到了一些问题。 添加了原理图。

它在连接的电池上运行良好。 蓄电池充电正常。

但如果没有电池、我无法使其正常工作。
它未启动、VSYS 上的电压大约为1V、因此我的5V 转换器无法正常工作。
(但 REGN 和 VDDA 上的电压为6V)

芯片处于默认状态、不对寄存器进行写入、仅 CELL_BATPRESZ 引脚连接到 GND (对于无电池的情况)

感谢您的进步。

Anatolye2e.ti.com/.../BQ25708RSNT-_2D00_-test-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳托利

    实际上、

    无论电池是否存在、直流/直流都应运行。 那么、您能帮我仔细检查以下信号吗?

    REGN 引脚的电压是多少?

    2.您能否测量输入电压、SYS 电压和系统电流波形以进行检查?

    从您的电路中、我发现有些项目需要修改。

    3.请将 R67/R43/R38/R39电阻值从100欧姆更改为10欧姆

    将 C12/C29电容值更改为47nF

    5.请将输入电压的最大值保持为24V,因为我们建议的最大工作电压为24V

    6.您的 JP2/3/4跳线状态是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。

    感谢您的回复。 我们根据点3和点4更改了电阻器和电容器

    但这没有根本区别。 它仍然无法根据需要工作。 我们已经测试了多个板  

    "一. REGN 引脚的电压是多少?"

    所有电路板为6V

    2.您能否测量输入电压、SYS 电压和系统电流波形以进行检查?

    添加了良好板的波形(蓝色- 24V、 黄色- VSYS)。 在其他电路板上、它都是平坦的、没有什么真正的变化。

     

     

    " 3. 请将 R67/R43/R38/R39电阻值从100 Ω 更改为10 Ω

    4.将 C12/C29电容值更改为47nF"

    完成了

    " 5. 请将输入电压的最大值保持为24V、因为我们建议的最大工作电压为24V"

    当然

     

    "六. 您的 JP2/3/4跳线状态是什么?"

    波形的波形。 仅设置 JP4 (电池未连接)。 消除 JP4停止振荡(死区)。 移至 JP3 -仍然死机(无电池)
    添加电池后、启动。

    我想问题可能出在24V 电源、但即使我们使用外部可调电源(尝试使用24V 和18V)、也没有任何变化。

    另一个问题、默认 VSYS 电压必须是多少? (无电池、JP4置位、复位状态后)?


    谢谢。

    此致、Anatoly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳托利

    对于4节电池设计且无电池条件、最小系统电压应为12.288V。

    您是否隔离了系统负载、仅在无负载条件下查看系统电压是否上升?

    顺便说一下、您是否还可以向我发送寄存器设置日志文件、我想检查您的初始设置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。 感谢你的帮助。

    很抱歉耽误你的答复。 我们已经购买并等待了 EV2400在 BQ25708处读取和写入设置寄存器。

    注释。 由于我在最新 的 BQSTUDIO 中找不到 BQ25708的配置文件、

    我使用了本主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/611912中的 BQ25700A 设置(我理解几乎相同)

    我执行了以下设置过程:

    设置最大系统电压调节// REG0x15 ()= 0x3130H (12.592V)
    设置最小系统电压调节//REG0x3E ()= 0x3000H (12.288V)
    将输入电流调节设置为1.5A // REG0x3F ()= 0x1DFFH
    设置充电电压调节// REG0x15 ()= 0x3130H (12.592V)
    在快速充电中设置充电电流调节// REG0x14 ()= 0x0400H (1024mA)
    在 LDO 模式下设置充电电流调节// REG0x14 ()= 0x00C0H (192mA)

    和  设置"使用中的输入电流限制"寄存器0x22中的位5 (1 =增加1600mA 的输入电流)

    请查看我们目前从寄存器获得的信息。 添加了日志文件。

    BATT 已连接12.27 J3输出正常  

    *创建时间:2018年10月18日12:41:56 EDT
    *
    *格式:"寄存器名称"选项卡字符、\t 十六进制寄存器值。
    *器件:bq25700A
    * BQZ 容器:Charger_1_00-bq25700A.bqz
    *
    充电选项0 E20E
    充电电流寄存器0000
    充电电压寄存器1060
    OTG 电压寄存器0000
    OTG 电流寄存器0000
    输入电压寄存器1780
    最小系统电压0E00
    输入电流寄存器4100
    充电状态寄存器 A010
    PROCHOT 状态寄存器0000
    输入电流限制正在使用4100
    VBUS 和 PSYS 电压读回7200
    充电和放电电流读回0000
    输入电流和 CMPIN 电压读回0000
    系统和电池电压回读0000
    制造商 ID 读回0040
    器件 ID 读回007C
    充电选项1 0210
    充电选项2 02B7
    充电选项3 0000
    PROCHOT 选项0 4A54
    PROCHOT 选项1 8120
    ADC 选项2000

    J4无电池无输出上的23V IN 跳线

    *创建时间:2018年10月18日12:41:02 EDT 2018
    *
    *格式:"寄存器名称"选项卡字符、\t 十六进制寄存器值。
    *器件:bq25700A
    * BQZ 容器:Charger_1_00-bq25700A.bqz
    *
    充电选项0 E20E
    充电电流寄存器0000
    充电电压寄存器3130
    OTG 电压寄存器0000
    OTG 电流寄存器0000
    输入电压寄存器1780
    最低系统电压2400
    输入电流寄存器4100
    充电状态寄存器 A010
    PROCHOT 状态寄存器0000
    输入电流限制正在使用4100
    VBUS 和 PSYS 电压读回7200
    充电和放电电流读回0000
    输入电流和 CMPIN 电压读回0000
    系统和电池电压回读0000
    制造商 ID 读回0040
    器件 ID 读回007C
    充电选项1 0210
    充电选项2 02B7
    充电选项3 0000
    PROCHOT 选项0 4A54
    PROCHOT 选项1 8120
    ADC 选项2000

    "您是否隔离了系统负载、仅在无负载条件下查看系统电压是否上升?"

    即使在最小负载条件下、也仅使用不带5V 负载的5V 转换器(为了断开此转换器、我需要在 PCB 上切割轨道、我现在希望避免这种情况)、

    当我们断开电池时、系统电压从12V 降至1V。

    以防我再添加一个日志。

    e2e.ti.com/.../log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25708 GUI、我将要求设计团队提供支持。

    根据您的寄存器内容、我在充电状态寄存器0x20[4]中看到了 SYSOVP 事件。 sysovp 将关闭充电。

    那么、您能否检查您的系统电压状态?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。

    非常感谢您的帮助。

    我们的器件比最初预期的复杂得多。 现在使用寄存器设置进行实验


    几个常见问题:
    -命令"写入寄存器"是否只写入一个寄存器? 有时、写入一个寄存器后、其他寄存器的设置会发生变化

    Chainger 芯片变得非常热(70-80度,可能更多)。 是这样吗? 因为我知道它仅用于控制电源组件。 我们是否需要额外的散热器?

    以防添加充电器 PCB 面积的散射

    两层 PCB。 (实际器件非常大-因此我们使用了2层、而不是4层。 节省成本选项)  

    PCB 中遗漏了 R107 -手动焊接

    谢谢、
    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳托利

    1.对于 Write 命令、按下按钮后、它将写入所有寄存器。

    2.一般而言、IC 不应是热源、您能否仔细检查 MOSFET 和电感器温度、可能是这些组件产生的热量。 您可能需要为这些电源组件配备散热器。

    3.对于这个10欧姆电阻器,我认为手工焊接应该是好的。 该器件不是大电流耗散 器件。

    4. 2层电路板在热设计方面应该是一项挑战。

    谢谢  

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。

    很抱歉耽误你的答复。 我在另一个地方的其他项目工作。 (大量工作)

    我认为我发现了问题(不幸的是、我目前无法在实际器件上进行检查)

    可能是我的24V 电源有问题。 由于我的电源接近最大电源电压、因此当器件启动时、它会在24V 总线上打开另一个负载、充电器会检测到过压(负载打开/关闭时的瞬态)、然后

    "充电器具有固定的可变电压。 当 VBUS 引脚电压高于 ACOV 时、它被视为适配器过压。 CHRG_OK 将被拉至低电平、转换器将被禁用。" (来自数据表)

    这是否意味着充电器完全关闭? VSYS 也会关闭?

    因此、当我使用电池并重新启动充电器时、VSYS 通过电池 MOSFET 上的寄生二极管获取电池电压、并且 VSYS 具有稳定的5V 电压。

    但是、如果我尝试在没有电池的情况下使用器件、充电器会持续重启。
    因此 VSYS 也不能稳定、所以5V 时的主机器件也会持续重启。

    您认为这有何意义?

    我想尝试将电源电压降低到23V、并检查它在没有电池的情况下如何工作。 我将尽快在实际器件中检查这一点。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳托利

    对于 ACOV 条件、BQ25708将关闭转换器、然后打开 BATFET 放电。

    如果 ACOVP 情况消失、BQ25708将重新启动。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我将尽快在实际器件上检查。 (我希望结束话题)

    我们的软件开发人员提出的其他问题。 "TI 是否有用于此充电器芯片演示产品的任何示例代码?"


    再次感谢。

    此致、Anatoly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anatoly、

    我们没有适用于此器件的任何 TI 支持示例代码、但我可以将您指向包含此器件驱动程序的第三方网站。 请注意、TI 不支持此参考代码。

    chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/ec/+/master/driver/charger

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    很抱歉耽误你的回复。 我们现在才继续使用这些板。

    通过将输入电压从24V 降低到22.5V、解决了无电池工作的问题。


    现在、我们继续使用电路板。 对于我们的设计、还有一些其他问题。 为了避免这个话题过于繁琐、我将提出另一个话题。

    感谢大家的帮助。 度过了一个愉快的假期!


    此致、
    安纳托利