This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, GPCCHEM, GPCRA0, GPCRB, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740327/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDVGPCCHEMGPCRA0GPCRB

我向 https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUpload.tsp 提交了两个电池特性文件 、但没有得到结果、甚至没有收到一封电子邮件、说它找不到匹配项。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    请尝试以下工具的其中一个新链接:


    gpcCEDV
    www.ti.com/.../gpccedv

    GpcCHEM
    www.ti.com/.../gpcchem

    gpcRa0
    https://www.ti.com/tool/gpcra0

    gpcRb
    https://www.ti.com/tool/gpcrb



    如果问题仍然存在、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GpcCHEM
    www.ti.com/.../gpcchem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    gpcCHEM www.ti.com/.../gpcchem 似乎适用于我使用的 bq34z100-G1芯片和电池。 gpcCHEM 链接上的指令选项卡已断开、因此无法验证文件格式。 我重新解析了数据、以查看是否将电池两端的电压除以一个电池将看到的电压、并在配置文件中调整了该电压的参数。 我已经仔细检查了文件格式、并将文本标题放入其中、看看我是否可以弄清楚该工具不喜欢的内容。

    但是、我每次都得到相同的结果。 我收到的唯一一封来自工具的电子邮件是在我第一次提交时、我的文件格式出错。 您能否从工具运行或不喜欢的任何信息中提供一些信息来说明问题的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    请在此处发布您的文件、以便我可以对其进行分析。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    我们将尝试修复指向指令的链接、但您可以在该页面的下面找到相同的指令文件:
    标题为:化学 ID 选择工具(GPC)简易指南(修订版 A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    以下是链接: www.ti.com/.../slva725

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经重新确定了我正在查看的电池的特性、并将其重新提交 到 www.ti.com/.../gpcUpload.tsp 工具、但它不提供关于可能出现的问题的反馈? 充电后、我最初的第一个努力并没有让电池放松、在重新阅读说明时、我修复了这一点。 我还在电池放电后进行了恢复、以消除之后的所有电流消耗、因为在主负载关闭后、最初的电流消耗很小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    请发布您提交的归档文件、日志和 gg.csv 文件的副本。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7485.LiFe002a.zipe2e.ti.com/.../4645.logfile.zipI正在附加您请求的 ZIP 文件。  TI 工具未提供任何日志文件或 gg.csv 文件、因此如果您要求提供这些文件、我就没有这些文件。  我从安装在电路板上的 BQ34Z100-G1收集了数据、并使用该电路板的 UART 输出数据以进行记录、因此如果您要询问的 g.CVS 文件来自电池组、则未使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    请从 config.txt 文件中删除空格、使其格式如下所示:

    ProcessingType=2.
    NumCellSeries=6.
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=2
    TemperatureColumn=3.

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我仍然难以从该工具获得任何反馈或成功的结果。  我确实发现了一些错误、并根据串联电池的数量进行了更正。  我正在附加最新的 zip 文件、其中包括您建议的已删除的空间、并与我所说的指令相匹配。  如果工具未能发回任何内容、该工具是否提供了某种方式来指示它有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要附加文件 here.e2e.ti.com/.../LiFePo4NoSpace.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了建议、得到了相同的结果。 我修正了串联电池的数量、因为这是错误的、并且从未从工具中得到过响应。 上次我对电池进行了表征时、TI 员工必须检查该工具、并执行一些操作以使其提供匹配结果。 电池是 LiFePo4型电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7534.LiFePo4NoSpace.zipI将我上次提交的文件附在该工具上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不小心将此主题静音、如果向其添加答复未撤消、如果您可以取消静音、以便在您回复时收到电子邮件回复、这会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我无法取消该线程的静音。 最坏的情况是、请打开一个新的线程并链接到新线程内的该线程、以消除静音。

    config.txt 现在看起来不错。

    我也看不到 csv 文件存在明显问题。 我将在内部运行此程序、并在 EOD 星期一(假日)之前提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    与工具团队合作解决此问题。 将在周三之前提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题中的持续支持:

    e2e.ti.com/.../748582
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 NewLabData.zip 提交给计算器工具、如果我在一小时内没有收到回复、我会在此处附上 zip 文件、以便您可以查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../NewLabData.zipBryan、我没有收到来自自动化工具的任何反馈。  我要附上我在这里发送的文件、这将非常有助于使其正常工作。  我使用实验室仪表精确获取数据、并自动执行测试、以确保弛豫时间符合电池特性说明中的规定。  我不认为可以更精确地获取数据、我想知道自动化工具是否会因空间之类的愚蠢行为而崩溃或无法提供回复?  如果您可以提供工具接受的示例 zip 文件、我可以将其与数据包进行比较、以查看存在的差异。  您最近的回复包括在今天结束业务时尝试确定如何获取提供答案的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、我想知道您是否看过 NewLabData.zip 和工具、以了解它为什么不能提供结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对 Bryan Kahler 的答复:

    Bryan、我想知道您是否看过 NewLabData.zip 和工具、以了解它为什么不能提供结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    继续支持此主题: e2e.ti.com/.../748582

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler