This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BMS

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739675/bms

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2BQ40Z50BQSTUDIO

Hiii、我需要一个具有集成电量监测 计(LED)的4S 锂电池平衡 IC。 由于应用适用于移动电源、因此我不 需要任何通信。 但需要定制过压和过流保护值。 请向我推荐一些适合我设计的 IC。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devansh、

    请查看 bq40z50-R2。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经介绍了 bq40z50的技术文档。 使用 bqstudio 定制参数。 但是、当我们进行大规模生产时、我们需要3组不同的值。 如何为更高的电压编程3个不同的值集。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devansh、

    我不明白你的意思是"3个不同的值集"。 您能更具体吗?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我没有错、必须使用 bqStudio 对每个 bq40z50进行编程、以获得各种参数、例如 Battery ChemID=Li-Po、阈值电压=4.2、阈值电流=2200mA。 等等,由于我想制作1000个 PCB,如何对1000个部件进行编程?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devansh、

    我建议您观看此视频进行培训。 将监测计配置为与电池和系统配合使用后、您可以创建称为黄金映像的映像、然后用于生产流程、从而对这些1k PCB 进行编程。

    training.ti.com/bq40z50-setup-and-going-production

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devansh、

    我看到您点击了我的回复、认为无法解决您的问题。 如果有任何问题未得到解答、请告知我。 我相信我已经给了你你所寻求的答案,但如果有些问题不清楚,请告诉我。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、显示了 LED 以显示电池剩余电量。 这是否会显示电池电量、即使在充电和/或放电时也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devansh、

    没错。 在所有状态期间跟踪剩余容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解了数据表、现在 我想构建一个不带二级保护和保险丝的4S BMS。 如果我移除 保险丝、能否移除连接到 bq40z40r2 IC 保险丝端子的 FET? 我在简化 二级保护器、保险丝和关断按钮的原理图方面几乎无需帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devansh、

    如果您在第4页的数据表中看到、如果您不打算使用保险丝引脚、则应该将其接地、因此不需要其余电路。

    谢谢

    Miguel