This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2733:输出不稳定。 Webench 不工作。 Webench 导出至 Tina 拧紧

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739806/webench-tools-lm2733-unstable-output-webench-not-working-webench-export-to-tina-screwed-up

器件型号:LM2733

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试将 LM2733用作小于20mA 的低负载升压转换器。  +5V 输入、+15V 输出。  输出不稳定,且在1KHz 左右时振荡大于1V。   

该器件的 Webench 似乎完全损坏。  下面是一个屏幕截图:

如果我将 Webench 导出到 Tina 中、请注意部件引脚名称似乎位于错误位置:

请帮助。  我看到的有关此部件稳定性问题的其他帖子尚未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
       我从 Webench 下载 TINA 文件、该引脚也位于错误位置。 我认为 Webench 有一些问题、我会将其告知 Webench 团队。
       但您可以更改导线连接并进行仿真。  我认为由于输出电容器模型、您的输出不稳定。 您可以在 TINA 中更改它。 请按如下方式查找我的 SCH 和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的回答。  我的实际电路使用220uH 电感器、因为电流很低。  我通常会尝试将开关稳压器保持在连续导通模式。  问题是实际电路不稳定、仿真没有显示任何问题、即使是对电流阶跃的瞬态响应也是如此。

    我将实际电路中的电感器更改为15uH、这是稳定的。  数据表中没有关于最大电感器值的任何说明、但情况似乎是这样。

    谢谢、

    Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您不需要将其保持在 CCM 中。 LM2733可以在 DCM 下工作。 10uH 或15uH 均正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经启动并开始工作、但我认为 TI 应该解决2个问题:

    1) 1) LM2733在使用较大的电感器时不稳定。 应更改数据表以提供有关电感器选择的指导。
    2) 2)应改进 TINA 模型、以显示使用较大电感器时的不稳定行为。 仿真器的要点是在构建物理电路之前显示问题。

    谢谢、
    Dave Gustavson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、
    我将更新您的反馈。