This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:锁定且必须进行下电上电。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741636/lm5166-locks-out-and-must-be-power-cycled

器件型号:LM5166

LM5166锁定且不会在未重启的情况下重启。 我们有一个专为越野设备设计的温度控制器。 它控制2个风扇。 大约10%的控件显示此问题。 当控制器的温度为160°F 时。LM5166锁定。 冷却装置不会重置 LM5166。 如果我们瞬时移除电源、它将复位。 即使温度保持升高、也是如此。 当我们将 FET 通过微输出驱动到晶体管时、我们不认为过流会导致闭锁。 我们已使用电阻器替换了有刷电机。 我们认为这可以消除触发器中的电噪声。 我们已将控制电源与风扇/电阻器电源分离。 在160°F 的温度下运行大约8-12小时时会发生锁定。当它锁定时、如果我们在几秒钟内循环控制电源、它将重新启动并运行另一个较长的时间。 因此、我们可以在高温下重新启动 LM5166。 我们绘制的电流低于100mA。 并且取决于3位7分段显示屏上的分段数。 我已附上原理图和布局供您查看。 在现场、我们有大约10%的控件显示此故障。 如果客户更换另一个部件、他通常会得到一个不显示此 problem.e2e.ti.com/.../8154.2STSM3_2D00_R8_2D00_VIEWS.pdfe2e.ti.com/.../4135.2STSM3_2D00_R8_2D00_SCH.pdf 的部件 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    thsi 应用的环境温度是否为160C? 该器件的绝对最大结温为150°C。

    我还将与产品专家联系、以获取他们的意见。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    LM5166是 一 款基于纹波的 COT 转换器、在该转换器中、需要在 FB 引脚处实现特定的三角纹波电压振幅、以实现输出电压调节。 您的原理图未指示此纹波的来源。 有3种不同的电路方法可提供所需的纹波。 有关元件选择的指导、请填写 LM5166的快速入门文件(可从产品文件夹下载)、并查看 LM5166数据表的相关部分。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn。

    如果您重新阅读我的帖子、您将看到我声明了160°F、这大约是72°C。这大约是规定的温度限制的一半。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    如果您再次查看原理图、您将看到我们使用的是"选择脉冲频率调制(PFM)模式以实现最佳轻负载效率"、电流限制为200mA。 它遵循数据表中的图39b。 我们还使用了设计人员电子表格来确定电源的值。

    此致、
    ROSS 空白。
    系统工程师。
    Joral LLC。
    rblank@joralllc.com
    262-378-5503
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    请转发快速启动文件以供审阅。 您使用的是什么电感器值? 请注意、从噪声抗扰度的角度来看、反馈电阻器 R5和 R6的位置必须尽可能靠近 IC 的 FB 和 GND 引脚(没有过孔连接)。 您是否尝试使用 LM5166的固定5V 版本?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我已附上您请求的文件。 我仍然想知道、如果一旦它跳闸并且反馈电压低于迟滞低点、它将不会重新启动。 除了这个问题,规管是好的,是“紧”的。 我们仍然无法发现"跳闸"的原因、但可以立即或至少尽快移动输入电源恢复运行。

    ROSS 空白  

    e2e.ti.com/.../5vCopy-of-LM5166_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Calculator_5F00_RevB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    您是否仍然看到显示此问题的器件? 如果是、您可以将此类器件退还 TI 进行检查。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    请提供我应将产品发送至的名称和地址。

    ROSS 空白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    以下是链接 www.ti.com/.../customer-returns.html

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    我认为这里存在误解。 TI 的所有产品都由我们的电路板公司连接到 PCB 上、后者实际上负责断开产品的采购。 因此、没有要返修的未安装部件。 我们如何从这里着手?

    ROSS 空白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗斯

    如果需要、可以从 PCB 上对 IC 进行去焊并返回 FA。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    如果仍然需要、您能否拆分器件并返回 FA?

    此外、我想关闭与此相关的另一个已打开的线程。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拆焊部件是一个问题。 我认为,现在进行研究更明智。 我们的电路板由现场供应商组装、我们没有合适的焊料解焊设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    您可以将 IC 发回电路板。 这是可以的。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    如何获得 RMA 和收货地址以便将此板送达您?
    TI 怎么会认为这个问题在他们现在列出的时候已经解决了?

    ROSS 空白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    要将退回的器件(板载)发送回 TI、您需要遵循客户退货流程。 这是 Tim 之前共享的链接:
    www.ti.com/.../customer-returns.html

    如果您是通过您购买器件的经销商购买的、则您将通过此流程与经销商合作。 因此、您将与经销商合作、完成他们的退货流程。

    然后、供应商将与您和 TI 质量团队合作。 无法将客户退货流程移交给 E2E、因为他们是需要遵循的特定流程。 这就是为什么即使您将继续完成客户退货流程、此帖子也被视为"已解决"。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn