This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:用于底部电池插入电池。 如何选择 Riset

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738963/bq24045-using-for-bottom-cell-recarge-bat-how-can-i-select-riset

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ24040

我想用 BQ24045为锂离子僵尸电池(LIR2032)充电、但 制造商提供 màximum μ A 充电电流(35mA)、但为了选择 Riset、我需要基斯特因子。 您知道如何获取它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ignasi、

    您请求的信息位于 BQ24045数据表的第7页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    只是为了确保我的理解正确。
    1)由于充电电流为30mA,我选择选项:25 50mA、因此基斯特=527
    2) 2)然后 Riset = 527/0、03=17、5k Ω

    那么、放置这样一个足够的电阻器呢? 我是否需要修改任何其他组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    只是为了确保我的理解正确。
    1) 1)由于充电电流为30mA,我选择选项:25 <Iout < 50 mA, so the Kiset=527
    2) 2)然后 Riset = 527/0、03=17、5k Ω

    那么、放置这样一个足够的电阻器呢? 我是否需要修改任何其他组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是的、17.5k 的电阻器值将为您提供30mA 的充电电流。
    若要在10%时终止、请保持审前(引脚4)断开。

    另请参阅以下链接中的 BQ24040快速入门指南、其中大部分信息也适用于045。
    www.ti.com/lit/pdf/slua901