This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:BQ24050

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741492/bq24050-bq24050

器件型号:BQ24050
主题中讨论的其他器件:BQ24040

你(们)好

我的 USB 识别功能有一些问题。

我想在没有充电器的情况下工作、并确保无论连接哪种类型的充电器(USB 或适配器)、充电电流都将为0.54A

如何取消 USB 标识?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看看 BQ24040、它可以配置 ISET 以将电流和 ISET2编程为低电平。 这会将电流固定在所需的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您可以发送图表吗?
    我在数据表中找不到该配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    查看 BQ24040快速入门指南应用报告、图1将显示上述电路。
    www.ti.com/lit/an/slua901/slua901.pdf