This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:引脚 SW (-1.5V)处的稳态 vlue。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741879/lm5575-steady-state-vlue-at-pin-sw--1-5v

器件型号:LM5575

您好 TI

希望你们做得好。 我对 PRE 和 SW 引脚短接在一起时 LM5575 3.3V 输出的负值有疑问。 数据表中提到的绝对最大值为-1.5V。  问题是、如果我在3.3V 的输出端施加恒定负载、那么稳态值必须保持?

PS:我使用10欧姆和940pF 作为缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jehan、

    我相信,你所问的 ABS Max 表中“稳态”的含义是什么。 在极端条件下、例如最大负载冷和短路情况下、纳秒脉冲会超出此绝对最大值规格。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 这就是我要问的问题。  那么、这是我在0.8A 的输出

    精度更高

    还有一个问题是、对于多少 ns 是可以接受的? SW 可以处理的最大电压是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jehan,

    小于50ns 的负尖峰不应使器件降级。 它能够在不到50ns 的时间内处理3-4V 负尖峰。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh

    我已经检查了 SW 引脚。 结果如下。 因此 、对于0.8A 恒定负载电流、我有一个-5.66V 的负电压、持续大约15ns。 这会随着负载电流的增加而增加。 对于1A、它的电压高达-6.8V。 那么、我的问题是、对于这些负电压且持续时间小于50ns、器件不会产生降级效应?

    此致

    Jehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享设计的布局? 。 波形对我来说是可以的,不应有任何下降影响。

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh

    下面是原理图和布局。

    此致

    Jehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jehan、

    布局方面的问题很少,会影响开关节点振铃性能。

    由于旁路电容远离 VIN 和 PGND 的返回路径,因此输入高 di/dt 环路会更长。
    2. SW 节点节点布线较长,这将增加电感,从而增加振铃。
    3.通过过孔获取器件的二极管阳极,这样会再次增加电感。

    我的重新计算将是重新考虑布局以最大限度地减少噪音。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ambreesh

    将考虑您的建议。

    谢谢