This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:CV 级期间的充电电流弹跳

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737748/bq25898-charging-current-bouncing-during-the-cv-stage

器件型号:BQ25898

您好、TI 充电器团队、

我们在产品中使用 BQ25898作为单节锂离子电池的充电器。 其电路设计与评估板几乎相同。 充电器电路似乎工作正常、除非在 CV 充电阶段充电电流会反弹。 弹跳发生在 CV 阶段的中间、持续约30分钟(见下图)、然后消失。

我们的输入电压为12V/2A、充电电流设置为2.048A、充电电压设置为4.208V、终止电流为64mA。 测试期间 SYS 电流几乎为零、电池在充电前放电至3.3V。

请注意、当充电电流为2.048A 时、输入电流约为720mA、因此在充电事件期间输入功率不会过载。

在 CV 阶段、充电电流应低至下降、直到充电完成。 这有什么问题? 为什么在 CV 阶段看到弹跳? 如何解决此问题?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    您如何测量充电电流? 电池和 IC BAT 引脚之间是否有电流表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们在 BAT+和 BAT 引脚之间有一个5mOHM 的电流感应电阻器。 我们监控电阻器上的电压、以确定充电/放电电流。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATSNS 连接在何处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它非常靠近 BAT+端子连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、对此有什么想法吗? Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    您是否使用真实的电池或电池仿真器进行测试?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁、这是一个真正的电池。 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    请提供所有寄存器值吗? 您是否使用红外补偿?

    谢谢、


    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    下面是 reg#& value (全部为十六进制)。 未使用 IR COMP。

    REG#    描述

     00      66      输入电流限制:2A

     01      01      默认值

     02      D1      启动 ADC 并进行1秒转换

     03      1A      最小 VSYS:3.5V

     04      20.      快速充电电流限制:2.048A

     05      10.      终止电流限制:64mA;预充电电流限制:128mA

     06      5e      充电电压限制:4.208V;电池预充电/再充电阈值:3.0V/100mV

     07      8b      WD/充电器时间设置:WD 被禁用/8小时

     08      03      默认值。 无 IR 补偿

     09.      44.      默认设置

     0a      74.      默认为 BOOST 设置

     0b      02      充电状态。 02无充电;56快速充电

     0°C      00      故障状态。 无故障

     0D      92      输入电压限制:4.5V

     0E      58.      VBAT 读数:4.064V

     0f      58.      VSYS 读数:4.064

     10.      4d      VTS 读数

     11.      E0      VBUS 读数

     12.      二十       Ichg 读数。 xx 基于充电电流

     13.      26      ILIM 读数:2A

     14.      05      器件信息:bq25898

    感谢您在这方面为我们提供帮助!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有没有想过为什么会发生弹跳? Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    您可以分享原理图和充电曲线测量结果吗?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    以下是 sch:

    您说什么是充电曲线测量?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    以下是测试测量之一:

                                     充电时间电流感应电压(mV)    BATSEN 电压(V)

                  下午2时22分                                                  3.82

                  2:47                     10.0                                   3.9885

                  3:03                     6.0                                    4.006

                  3:03                     4.9最小值~10.7最大值 (开始弹跳)    也会弹跳

                  3:33                     6.5 (弹跳停止)                  4.196

                  4:31                     1.0                                    4.202.

                  4:48                     0.5                                    4.203.

                  下午4:480.0               (充电完成)                  4.187.

    请注意、充电电流感测电阻为5m Ω、充电电压限值设置为4.208V、充电电流限值设置为2.048A。 在充电测试之前、电池在1A 电流下放电至3.35V。

    希望这对您有所帮助。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    充电曲线是指图15。 d/s 第24页上的电池充电曲线 与描述相比、理解曲线要容易得多。

    您是否曾尝试为不同型号的电池充电、它的行为是否相同?

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    请使用您的电路板为不同型号的电池充电、并查看行为是否相同。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、我们测试了不同的电池、遇到了相同的问题...

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    请分享真实的充电曲线测试结果以说明问题。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们解决了这个问题。 这是一个热问题。 感谢您的努力、并努力帮助我们!

    Mike