This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:请在设计检查方面提供帮助

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734828/tps23861-please-help-with-a-design-check

器件型号:TPS23861

您好!

可以有人帮助我检查我的设计吗?   我没有获得 PoE 的输出、我不确定如何开始调试电路。

谢谢

Marke2e.ti.com/.../23861_2D00_check.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、我已将其分配给 PSE 应用工程师徐竹篙。 她将24小时答复。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您可以获取一些波形吗? 请测量端口电压(探针的正极连接到 MOSFET 的漏极、探针的负极连接到48V 电源轨)。 请选择一个不连接 PD、另一个不连接 PD。 谢谢。

    请注意、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您是否解决了问题? 如果没有、您能否向我发送我请求的信息以进行进一步调试? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我们从你们那里听到的消息已经有一段时间了。 此时、我将假定您的问题已得到解决、并关闭该主题。 如果您需要其他帮助、请打开一个新的相关问题。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、