This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:漏极处的 TPS23861检测波形不正确

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735720/tps23861-tps23861-detection-waveform-at-drain-not-correct

器件型号:TPS23861

您好、专家、

我正在尝试使用 TPS23861实现单端口 PSE。 我想在自动模式下操作 TPS23861。 我无法在 IC 的漏极引脚获取 PD 检测波形。 我将获得恒定的46V、而不是获得脉冲。  IC 的其他电压读数如下所示:

VPWR-55V - 53.6V

VDD- 3.6V - 3.12V

漏极到 GND 和 VPWR 到漏极的波形连接到此帖子。 还随附了漏极的预期波形。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7268.Drain-waveforms.zip

请告诉我如何调试这个问题。

谢谢。

Mikha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mikha、

    您能否将原理图发送给我进行审阅? 我需要包含 RJ45连接器的完整原理图。 谢谢!

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的即时回复。 我已在此附上电路原理图、包括 RJ-45连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikha、

    您能否尝试移除连接到 R20的 LED 并查看是否可以获得正确的检测波形? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我移除了连接到 R20的 LED。 它增加了漏极引脚上的电压、但检测信号仍然没有。 我已将漏极接地、将 VPwr 连接到漏极波形。 TPS23861上电顺序是否不正确? 还是 Vdd 电源有问题?

    漏极波形: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Drain-2-Waveform.zip

    谢谢你。

    此致、

    Mikha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikha、

    您是否通过 I2C 对 TPS23861进行了编程、尤其是寄存器 ox11? Vpwr 漏极波形对我来说不正确。 您能否检查 Vpwer-GND 波形? 看起来54V 电压轨是振荡的。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikha、

    您是否解决了问题? 如果没有、您能否向我发送我请求的信息以进行进一步调试? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    是的、问题已解决。 我错误地对 IC 进行了编程、因此在更换 IC 后、它可以正常工作。

    感谢你的帮助。

    此致。

    Mikha